结果:找到"立创EDA 插件",相关内容1000条
- 有关立创EDA软件问题
- 电子线路原理图与PCB绘图,用的是AD,因英语不行,感觉不方便,打算用国产EDA软件。不知道立创EDA软件的功能是不是和AD一样?是不是全中文?软件是免费的还是收费的?怎么得到软件?有没有官方视频教学?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA软件 发帖人:cjtdz 发帖时间:2024-02-03 17:50:00
- 又发现一个BUG:立创EDAV2.0.13.dba36b版,有个器件在PCB复制后,丢失了,重新加...
- 如下图所示的封装,在设计完成后,是这个样子的:在PCB里复制,再粘贴,封装丢失了:关闭软件后重新打开,发现原设计封装也丢失了:没办法价原理图从新导入后放好恢复,再复制粘贴,封装又变回老版本了:这个时候再使用“更新工程库”功能,倒是能够更新为最新正确的版本。但问题是:这个件我是看到有问题了,如果没看到呢?是不是就直接将错误的PCB发出制板了!!
- 所属专栏: PCB设计 标签: BUG 立创EDA 器件 丢失 发帖人:1297252AA 发帖时间:2023-04-01 11:34:00
- 元件库错误:TYPE-C-6P引脚编号问题
- 这是自带的6P对比自带的16P查了一下资料表,这里应该是对应A12的B12吧,但是这里写的是B5,而B5是CC2引脚,而此位置应该是GND?请查实,如无此错误请忽略,支持立创EDA,祝立创越做越好!
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 元件库 立创EDA 反馈 发帖人:欧维欧科技中心 发帖时间:2022-11-28 22:05:00
- 插件SDK
- 请问立创EDA专业版有开放的SDK包和API文档吗,想开发一些插件自己用,目前很多功能不太好用
- 所属专栏: 竞赛助力 标签: 插件SDK 发帖人:不加班的老油条 发帖时间:2022-10-02 12:14:00
- 专业版EDA有没有插件功能?
- 我是最近才接触立创的eda的,直接用的专业版,刚刚发现标准版好像有插件,但专业版好像都没找到插件入口,是还不支持插件吗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 专业版 插件 发帖人:旺仔不喝牛奶 发帖时间:2022-07-25 14:16:00
- 无法导入Gerber文件
- 问题:无法导入Gerber文件,打开文件没有反应,谷歌,Edge浏览器都试了,没用以为是文件的问题,然后从立创eda里面先导出PCB文件,重新导入到立创eda发现也没法打开导入后依旧没有反应
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA,Gerber文件,文件导入 发帖人:ns123 发帖时间:2022-03-30 00:52:00
- 【插件】立创EDA第三方插件汇总
- 立创EDA的海外版EasyEDA有不少热心用户自己写了不少实用的插件,本帖将汇总他们提供的插件,不定期更新。提示:这些插件是网友提供,没有经过验证,请自行决定是否使用。插件安装方法:1、下载压缩包,解压2、打开编辑器,在顶部菜单-高级-扩展-扩展配置...加载解压的文件3、全选解压的文件。需要包含main.js的全部文件。注意:1、插件有可能有更新,最新版本请到项目地址下载。2、有可能编辑器更新后脚本失效。3、浏览器清理缓存后会把脚本也清理。4、脚本没有经过更多的验证,请自行决定是否使用。插件列表:请复制链接在浏览器打开:https://dri8c0qdfb.feishu.cn/sheets...
- 所属专栏: 使用教程 标签: 立创EDA 插件 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2021-04-14 10:57:00
- Oh!硬件!——开源硬件平台OSHWHub介绍
- 开源硬件是什么?开源硬件,即OpenSourceHardware,开源硬件协会—OSHWA(OpenSourceHardwareAssociation)这样定义:开源硬件(OSHW)是一个实体创造物的术语:如机器,设备,或者其他的物理事物的术语——它的设计对公众发布,允许任何人制造、修改、分发并使用该硬件设计。简单来说,开源硬件是可以通过公开渠道获得的硬件设计。OSHWHub又是什么?OSHW是开源硬件的英文缩写,而Hub是集合的意思,OSHWHub就是开源硬件集结号。OSHWHub就是将优质的开源硬件工程集合在一起的一个平台,类似于软件托管平台GitHub。立创EDA在免费提供PCB设计软...
- 所属专栏: 开源硬件 标签: 立创EDA 开源硬件 发帖人:EDA开源硬件 发帖时间:2020-09-15 16:36:00
- 请教,立创EDA如何将已经存在的元件编号重新排序
- 如题。因为原理图有较大的修改,导致元件编号都打乱了,想要重新从1开始,不需要指定顺序,只要能让编号连续就行了。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 元件编号 发帖人:ShoryLee 发帖时间:2020-03-31 21:58:00
- 嘉立创不支持自家立创EDA导出的gerber,bom和坐标文件
- 试过导出gerber文件上传自己的bom和坐标文件都报错看到旧贴今年1月份就有人反映这个问题了,到现在还没有解决?所有的通道都打通了,就卡在了最后一步,还不兼容自家软件导出的文件,笑话了吧!
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 嘉立创 立创EDA gerber bom 坐标文件 发帖人:lookit 发帖时间:2018-12-12 14:46:00
返回